This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.209万:关于DEF引脚

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578442/tlv62090-about-def-pin

部件号:TLV6.209万
主题: TPS6.209万中讨论的其他部件

大家好

我想知道当DEF针脚 过低或浮动时TLV6.209万的行为。
我认为TLV6.209万和TPS6.209万 是相同的芯片,因此TLV6.209万的切换频率 设置 为2.8MHz。  

你  不能保证作为一种功能,  你认为这不是问题。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    数据表中是引脚DEF的规格:
    此引脚用于内部逻辑,需要将其拉高。 此针脚不应保持浮动状态。

    为什么您需要知道DEF针脚过低或浮动会发生什么情况?

    此致

    卢博米尔