This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5121万:是否有BQ2.5121万 I2C示例代码可供参考? (例如 I2C初始;设置输出电压;LS/LDO输出;LDO输出电压…Ω)

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577915/bq25121-is-there-having-bq25121-i2c-sample-code-for-reference-e-g-i2c-initial-set-output-voltage-ls-ldo-output-ldo-output-voltage

部件号:BQ2.5121万
主题中讨论的其他部件: BQ2.512万

您好,先生  

是否有BQ2.5121万 I2C示例 代码供参考? (例如 I2C初始;设置输出电压;LS/LDO输出;LDO输出电压…Ω)  

         太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柏忌,

    附件是注册兼容设备BQ2.512万的c代码示例。

    此致,

    Gautham

    e2e.ti.com/.../3377.bq25120_5F00_charger.c</s>2.512万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生
    我已将BQ2.5121万 EVB连接到我们的MCU板,然后将I2C命令发送到
    用于SET SW和LDO输出3.3V的初始IT。 该命令似乎有效,因为SW&LDO输出3.3V正确。
    但是,此状态仅保持1~2分钟,然后SW&LDO输出恢复为默认值(2.5V&0V),就像意外的系统复位一样。
    如果我通过MCU一直发送I2C命令来读取电池状态,则在停止i2c命令之前不会出现这种症状。
    我不知道奇怪的症状。 您能否就此问题提供一些建议?
    下面是MCU发送的两个I2C初始命令

    将值0xFE写入寄存器0x6 (SYS VOUT控制)
    写入值0xE4以寄存0x7负载(开关和LDO控制)