This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:正在燃烧LP8860-Q1的EEPROM

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578259/lp8860-q1-burning-eeprom-of-lp8860-q1

部件号:LP8860-Q1

你(们)好

我想问您有关如何刻录LP8860-Q1的EEROM的问题。
有人说,如果EEPROM重新编程几千次,您无法保证保留,您能告诉我这个原因吗?
 "基本上,您可以对EEPROM进行几千次重新编程,但对于汽车 应用,只能对EEPROM进行一次刻录(目前)。  在VDD电 压/温度条件下进行多次燃烧时,我们无法保证保持。"
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是关于重写限制的谷歌解释。

    "在写入过程中, 浮栅晶体管中的栅氧化物 会逐渐积聚捕获的电子。 被截留电子的电场会增加浮动门中的电子,从而降低零与1阈值电压之间的窗口。 经过足够的重写周期后,差异变得太小,无法识别,单元卡在编程状态,并且会发生耐久性故障。"

    实际上,EEPROM重写周期可能比1000x高得多,但在LED驱动器中实现的EEPROM在温度,空间和外部噪音方面可能比离散EEPROM暴露的条件更差。 因此,我们要指定比实际性能更保守的数字。

    您是否需要对LP8860的EEPROM进行数千次编程? 我想不出这种应用案例。

    您需要对EEPROM进行编程,以根据需要设置寄存器值并刻录1次,这样就足够好了。

    如果您需要更改任何寄存器设置(如亮度和LED电流),它们不是EEPROM寄存器,而只是常规寄存器字段,这是易失性的。 对常规登记字段没有限制。 您可以不限次数地写入这些寄存器。