This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:将缓冲器电路添加到LM5161-Q1

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577871/lm5161-q1-adding-the-snubber-circuit-to-lm5161-q1

部件号:LM5161-Q1

你(们)好

我有一个关于LM5161-Q1的问题。
我的客户将此设备用作Fly-Buck控制器。
但会出现较大的Serge噪音
通常,我认为Fly-Buck拓扑不必添加缓冲电路,
如果它们添加了缓冲器回路,是否有推荐的回路?
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会首先检查PCB布局以改善噪音问题。 它比缓冲器具有更直接的效果。

    我认为缓冲器电路设计应该与标准降压转换器相同,因为它位于SW节点上,以减少FET切换噪音。

    杨先生