This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:CWD电容器值问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577774/tps3851-question-for-cwd-capacitor-value

部件号:TPS3851

大家好,

客户想要确认以下内容。

-。 是否可以使用比  TPS3851 datahseet中建议的规格(<1uF)更大的电容器值?

-。 如果是,什么是最大值?  是否 可以使用与以下相同的方程式?

TWD (标准)= 3.23 x Ccwd (nF)+ 0.381 (ms)

TWD (扩展)= 77.4 x Ccwn (nF)+ 55 (ms)

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,

    不能使用大于建议值1uF的电容器。 这是因为任何较大的值都不能在允许的监视程序窗口内释放,因此设备将重置。 TPS3851专为100pF和1uF之间的电容器而设计和测试。

    如果你需要其他东西,请告诉我! 谢谢

    -Michael