This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1013万B:BQ5.1013万B的参考设计以及BQ5.1013万A和BQ5.1013万B之间的差异

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577787/bq51013b-reference-design-of-bq51013b-and-difference-between-bq51013a-and-bq51013b

部件号:BQ5.1013万B
主题中讨论的其他部件: BQ5.1013万A

你好

    客户希望将无线充电解决方案从BQ5.1013万A更改为BQ5.1013万B。

主要区别在于FOD功能,您能否 提供BQ5.1013万B的参考设计并向客户指出B/t BQ5.1013万A和BQ5.1013万B的区别?

此外,由于FOD功能仍在讨论中,您能否提供参考设计,说明FOD功能在原理图上是可选的,以便客户在确认FOD功能后可以重新添加它? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要区别是增加了013B的FOD要求。 它将自己标识为发送的WPC 1.1 并启用FOD功能。
    在013A上,只有一个电阻器从Ilim接地。 对于13B,此电阻器在R1和RFOD之间拆分,还添加了ROS。 有关电阻器的连接,请参见013B数据表中的图38。
    此外,必须在客户装置上运行FOD校准。
    FOD校准过程可在bq5.1013万B产品页中找到。