This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在Vcc缓慢上升的情况下,需要将电压监控器输出上的下拉电阻器输出至NMOS MOSFET?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577755/need-pulldown-resistor-on-voltage-supervisor-output-to-nmos-mosfet-with-slowly-rising-vcc

主题:TPS3839中讨论的其它部件

在将TPS3839电压监控器输出的输出(复位条)上使用下拉电阻器之前,该电阻器连接到N通道MOSFET低侧开关(开关接地)的栅极。  我的电源是太阳能的,电压升高非常慢。  TPS3839是图腾柱输出。  在电压缓慢上升的情况下,它如何工作?  我担心的是,电压监控器输出未定义,低于一定的最小值(如0.6 伏特),我担心,虽然未定义,但它可能会使MOSFET打开并消耗太阳能电池的所有电流。  也许我的设计是一个遗迹,电压监控器是漏极开路,另一个部分。  我希望我能更多地成为一名电气工程师,并了解MOSFET中的杂散电子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳埃德,

    大多数监控器需要VDD上有一定的电压,设备的输出才能提供准确的输出。 此电压通常约为600 mV–低于此电压,主管无法控制将输出拉低或高的设备。 因此,输出将随上拉电压升高,直到有足够的空间使设备向下拉。 在许多情况下,可以忽略这一点,但是,在不能这样做的情况下,可以添加P通道JFET晶体管,以确保即使VDD不足以向主管提供电源,输出也保持低电平。 也许您可以使用P通道JFET而不是NMOS进行研究。 此外,如果NMOS的接通电压高于典型0.6V,则无需担心,因为NMOS不会打开。

    NMOS在输出中的作用是什么?

    -Michael