This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6032:Vsys下的2.5V电压泄漏

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6032, TWL6030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577788/twl6032-voltage-leakage-2-5v-at-vsys

部件号:TWL6032
主题中讨论的其他部件: TWL6030

您好,先生:

我们的客户 通过PMIC的USB_OTG VBUS 5V发现了vsys上的电压泄漏2.5V。 如果断开此连接,则不会出现电压泄漏,但USB Fastboot无法正常工作。

如果vsys处的电压泄漏可能通过VBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Logan,

    TWL6032具有从VBUS,VBAT或VAC (带外部IC)为Vsys供电的电源路径功能。 还有哪些其它电源可用? 当应用VBUS且VBAT不可用时,Vsys由VBUS提供。 我不确定为什么它只有2.5V,而不是3.6 V / 3.8 V (参见数据表中的图4-12)。 他们是否使用TWL6032A2B7 OTP? (请注意,上图中似乎有一个拼写错误)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    让我从 上面发布的原理图中澄清一些问题,他们不使用VAC端口和 电池,而是使用外部IC生成5V并连接到SMPSx_In,vsys_BB (我认为建议电压为3.8V)

    SMPSx_In是从VAC端口生成的(可能有内部转换器将 5V传输到3.6V/3.8V),如果他们要使用USB系统,则应该是外部组件通过CHRG_SW将Vbus传输到3.6 Vsys的VB/3.8V。

    任何错误请告诉我,非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan,

    我认为您的理解是正确的。 默认情况下,TWL6032仅支持1 5V输入,第二个5V VAC需要外部芯片。 请参见数据表中的图4-23。 或者,第二个5V电压可以通过电子邮件下载并被视为VBAT,就像TWL6030的Pandaboard设计一样: pandaboard.org/.../panda-ea1-schematic.pdf

    也就是说,如果我将5V连接到EVM上的vsys,VBUS位于0.15 V,而不是2.5 V,因此可能与客户主板相关。

    对于实验,TWL6032 EVM可能有助于与其电路板进行比较(www.ti.com/.../twl6032evm)。