This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.7542万-G1:报告寄生容量和电压

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578277/linux-bq27542-g1-reporting-spurious-capacity-and-voltage

部件号:BQ2.7542万-G1

工具/软件:Linux

您好,

 

我们使用BQ2.7542万-G1对蓄电池进行了一次充电和放电循环。

 

请找到所附的日志文件。

 

充电日志观察,

 

=>请忽略从79->80->79->78报告容量的日志。 在此期间,错误地拔下了电缆,设备处于放电状态。

 

=>充电期间报告更多虚假容量值。 全部报告为100 %。

 

=>达到高电压水平后,我们亦看到虚假电压读数(2985,3021,3013)。3021。</s>3013

 

您能说出为什么会出现这种虚假值报告吗?

 

 

解除日志观察,

 

=>放电结束时容量大幅下降。 从12 % 到0 %。  

 

您能告诉我们为什么会发生这种情况吗?

 

=>有一次电压读数的虚假值报告。

您是否可以查看随附的日志并提供有关此问题的一些输入?

此致,

Vipin N Ne2e.ti.com/.../7318.battery_5F00_test_5F00_log_5F00_charging_5F00_01March2017.txte2e.ti.com/.../battery_5F00_test_5F00_log_5F00_discharging_5F00_01March2017.txt</s>2017. 2017.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是通信接口上出现的问题。 为什么您这么频繁地轮询? 仪表数据表限制每秒不超过两个标准命令的通信。
    电池电压和容量不会每秒更改多次,因此我建议您将轮询间隔降低至每五秒一次。

    SOC下降可能是由于ChemID不匹配和/或缺少学习周期。 您是否成功完成了ChemID匹配和学习周期?