This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要电源管理IC

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578158/i-require-a-power-management-ic

主题中讨论的其他部件:BQ2.512万BQ2.403万

您好,

我需要具有调节/非调节输出的电源管理IC。

应用: 电源管理IC来自电源模块,另一个来自不可充电电池(备用)。 只要电源模块处于活动状态,电源管理IC的输出就应该来自电源模块,如果没有,则输出应该来自不可充电电池。

电源模块电压:3.3V至5V

蓄电池电压:3.6V

电源管理IC输出电压(如已调节):3.3V

请尽快回复

 

谢谢,顺祝商祺
Nibin DAS S
iWave Systems Technologies Pvt Ltd
第7/B号,主29号,BTM布局第2阶段,
Bangalore - 56.0076万。
电子邮件ID:
nibin.das@iwavesystems.com  

移动电话:+91-8129639910
Skype ID:Nibindass
电话:+91-80-26.7862万45,4.5266万2668.37万

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从您的描述来看,您似乎需要一个电源路径功能(输出可能由VIN或电池提供),并且您需要一个3.3V稳压输出(集成LDO)。 建议您参考bq2.512万和bq2.403万

    此致