This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3625万-Q1:输入电容器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578104/lm53625-q1-input-capacitor

部件号:LM5.3625万-Q1

您好,

我们收到客户关于LM5.3625万-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们考虑使用4.7uF*2U输入电容器。 如果输入电容器超出推荐值,则设备行为有哪些问题?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-san您好,

    除了设备数据表(9.2 .1.2 .1.1 节)中提供的说明外,以下效果将更加明显:

    1. 输入电容降低后,输入电压纹波将显著提高。
    2. 这反过来会导致主板上的传导EMI噪音高得多
    3. 降低输入电容会导致在负载瞬变过程中出现更大的输入电压骤降,从而显著影响设备性能
    4. 较小的输入电容值意味着这些电容器必须处理较大的波纹电流,这可能会影响这些组件的寿命(可靠性)
    5. 如果输入电容值低于推荐值,则线路瞬变会受到影响

    总之,我们强烈建议在PCB上至少放置建议的最小输入电容,并在组件放置方面遵循建议的板布局指南。

    此致

    Brani