This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:具有UVLO滞后6V的汽车鉴定设备

Guru**** 2527300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, UCC28C41-Q1, UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578297/uc2844a-automotive-qualification-device-with-uvlo-hysteresis-6v

部件号:UC2844A
主题中讨论的其他部件:UCC28C41-Q1,UCC28C40

您好,专家,

我们的汽车是否符合UC2844A的要求? 我们的汽车器件UCC28C41-Q1 UVLO滞后仅为0.6V。

非常感谢..

周  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fang,我不相信该家族中的其他设备是Q1。 我要求提供有关这些设备的Q1版本何时可用的更多信息。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    UCC28C41-Q1系列中的其余设备正在获得汽车认证(UCC28C40/2/3/4/5-Q1),我们将于2017年4月进行采样,RTM目标将于2017年10月进行。