This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD313.8128万:UCD3138的一些问题

Guru**** 2528600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577992/ccs-ucd3138128-some-issue-for-the-ucd3138

部件号:UCD313.8128万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0653万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我们希望启动一个E-Bike DC/DC转换器的项目,TIDA-0.0653万已经可用,我们的生产配置

输入电压:6-13.6V,输出电压:36V,功率500W;

现在我们有一些问题:

1、如果TIDA-0.0653万 EVM中提供输入电压(6-13.6V)?输入电压的范围是多少?

2、 是否有电路图和PCB布局方面的培训?

3、您能否帮助我们了解EVM的软件链接?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    1)如果您仅在12伏端子处提供6 13.6 的输入电压,则必须修改偏置电源。 MOSFET驱动器需要12 V电压进行切换。 当输入电压为6 V时,此功能将不可用。 最初,驱动器可以使用6伏电压工作,一旦输出可用,驱动器就可以使用12伏电压工作,因为偏置可以提供12伏电压。

    2)产品文件夹中有最新的设计文件,如PCB和原理图文件。 请浏览: www.ti.com/.../TIDA-0.0653万
    另外,《双向直流-直流转换器用户指南》(修订版 A)"文档有助于软件和硬件设计。

    3)固件可从上述链接下载。 请查找"下载"按钮。

    谢谢!
    Sanatan