This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:不使用调光器时出现闪烁问题,而使用调光器时则正常工作

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578290/lm3447-blinking-issue-if-not-using-dimmer-vs-normal-working-if-using-dimmer

部件号:LM3447

尊敬的TI团队:

我们已使用LM3447的Design calc excel表开发了具有调光选项的LM3447 LED驱动器IC解决方案。

但有人询问有关此IC的问题。

如果我们连接电路板中的调光器,我们就能够控制亮度。

但是,只要我们拆下调光器,就会出现一个闪烁过程,延迟时间为1秒。

请在此处提供帮助。  

为reference.e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2017_2D00_03_2D00_02-at-5.11.50-PM.mp4附加视频和PCB图片   e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2017_2D00_03_2D00_02-at-5.12.28-PM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有很多可能性。  从调光器启动和运行是否正常?  如果一直将调光器调到最高,该怎么办?

    有一个820毫秒(约1秒)的故障计时器,我将检查以下内容:

    OVP (通过AUX引脚)。

    由不正确的转向比和/或泄漏能量峰值充电偏压导致的通过VCC的OVP

    变压器未饱和(查看电流感应)。

    如能提供一个示意图,变压器规格,输出电压和其他相关信息,将会有所帮助。

    谢谢!