This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:PGOOD

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578028/tps7a8300-pgood

部件号:TPS7A8300
主题:TPS6.5261万中讨论的其他部件

您好,

我正在使用此部件生成1.6V电源。  我需要多少电压才能将此PG引脚上拉?

如果我 需要在1.6V上拉,那么我的所有其它PGOOD都是3.3V,那么我应该如何绑定所有PGOOD信号来生成系统

生成系统PGOOD (所有PGOOD的组合)。

谢谢

Ashu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashu,您好!

    PG为漏极开路,只要它保持在PG的ABS最大电压范围内,就可以与比Vin更高的信号相连。 您不应该因为它与3.3V有关而遇到任何问题。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在使用TPS7A8300RGWR,输入电压为2.0V至1.6V,PG引脚作为0.875V输出(数据表第7页)。
    我还在使用TPS6.5261万,它具有12V输入和2V,2.2V和5V输出,并且PG提及为35 % V24REF (数据表第7页)。

    我是否可以将两个PG连接到3.3V外部? 它不会产生任何问题。

    谢谢
    Ashu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashu,您好!

    两个设备都具有漏极开路电源良好信号;因此,将PG连接在一起的线缆不会出现问题。

    非常恭敬,
    Ryan