This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD9.5379万Q3M:功率级引导

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578265/csd95379q3m-power-stage-bootstrapping

部件号:CSD9.5379万Q3M

您好,

我们计划在滞后 降压转换器中使用CSD9.5379万Q3M。 我们的应用要求控制FET仅在第一次切换PWM引脚时打开。 最初,当我们首次开始操作时,我们怀疑启动电容器可能需要在PWM引脚上进行几次切换才能充电并开始操作。 只需一个PWM引脚切换,即可开始正常操作(控制FET打开)。

谢谢,此致,

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay,  

    我已将您的问题转发给我们的应用程序团队。 我会尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用程序响应:

    ' HS FET可在第一个PWM高脉冲时打开。 在第一个PWM出现之前,自举盖已通过内部二极管充电至输出。'