This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.7578万Q3A:如何估计最大切换频率

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578093/csd17578q3a-how-to-estimate-the-max-switching-frequency

部件号:CSD1.7578万Q3A

大家好,团队

我们知道MOSFET是开关,开关频率由驱动MOSFET的器件或电路决定。 但在许多时候,我们需要估计MOSFET的最大切换频率。 我们可否使用MOSFET的开关时间来估计?

例如,可以从数据表获取TD (on),tr,TD (off)和TF。 在数据表的测试条件下,切换周期的最短时间为:T=TD (ON)+tr+TD (OFF)+ TF=2+6+13+1=22ns。 然后,数据表测试条件下的最大切换频率为:f = 1/T = 45MHz

通过这种方式,我们可以估计最大切换频率。 正确吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    董  

    虽然理论上你是正确的,但现实却有点复杂。  

    其一,MOSFET数据表中的上升时间和下降时间是历史上不可靠且毫无用处的参数。 我在这里写了一篇博客:

    其次,当您接近MHz频率范围时,请记住您的切换损耗将非常严重。  在接近45MHz之前,您很可能会受到切换损耗的热限制,除非 您使用的是射频FET或这些线路上的其他设备。