This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.306万:TPS4.306万

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577767/tps43060-tps43060

部件号:TPS4.306万

e2e.ti.com/.../TPS4.306万-Design.pdf

 TI能否查看我们的调节器设计? TPS4.306万无法调节输出,消耗太多电流和过热存在问题。 我们非常感谢您的任何评论,因为这会阻碍我们的其中一项设计。 布局与TI的建议非常相似

请参阅随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自客户的评论
    IC变热。 在几秒钟内达到100摄氏度左右。 我们从未让他们开始。 在第一套板上,IC自行煮熟。 我们目前正在无负载运行调节器。 我的理解是,这不应造成问题。 输入电压为12伏,调节器将获取提供给它的所有电流-足以破坏IC。

    还没有波形–几秒钟内有点难获得。 我们目前正在实施数据表中建议的缓冲器电路,并已在栅极驱动器线路上实施了4.7R。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我猜是R100导致了问题。 R100的填充值应介于C181和D3之间。

    此外,C181应尽可能靠近设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    输入电压(+VCOND)是多少?

    谢谢