This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844B:关于PWM控制器的最大功耗

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577944/tl2844b-regarding-maximum-power-dissipation-of-pwm-controller

部件号:TL2844B

您好,

我们计划在  其中一个项目中将UC2844ADM (来自Microsemi)替换为TL2844BD-8 (从TI交叉参考搜索中获得)。

我想知道 TL2844BD-8在环境温度为25°C时的最大功耗。

该数据表提供了一个基于热阻,TJ和TA的计算公式,但不提供任何与工作或绝对最大额定值中的最大功耗相关的信息。

您能告诉我 TL2844BD-8最大功耗吗?  最大值为1W吗?

另外,您能否告诉我TL2844BD-8的部件生命周期状态(以年数表示)?  我知道此产品处于活动状态,但想知道持续时间。

等待您的回复。

此致,

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Archana:

    这与设计的环境温度,最大结温设备,设备的热阻抗theta JA (RJA)和您正在使用的环境温度有关。

    8引脚D封装具有97度的RJA。 C/W和150 C的最高结温。在80摄氏度环境下,最大功率为720 mW。

    Tjmax = Tamb +Pmax*RJA

    Pmax =(Tjmax-Tamb)/RJA =(150-80)/97 = 720 mW

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的回复。

    提供的信息非常有用。  我是否可以考虑在-40°C时,如果最大结温 为150°C,该设备可处理高达1.96W的功耗?

    此致,

    Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Archana:

    您的计算正确。  我可能会在您计算设计余量时将150°C降低到125°C。

    这将使绝对最大值为-40 C时为1.7W。

    此致,

    Mike