This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理IC的要求

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578260/requirement-of-power-management-ic

您好,

我需要一个电源管理IC,它可以在我的两个输入(主电源输入 5V和主备用电池3.6V)之间切换。

当主电源存在时,电源管理IC的输出应来自主电源,当主电源不存在时,备用电池应工作。

请提出 符合要求的合适部件。

 

谢谢,此致,
Nibin DAS S
iWave Systems Technologies Pvt Ltd
第7/B号,主29号,BTM布局第2阶段,
Bangalore - 56.0076万。
移动电话:+91-8129639910
Skype ID:Nibindass
电话:+91-80-26.7862万45,4.5266万2668.37万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIBIN:

    感谢您来到TI,满足您的电源管理需求。 您能否提供更多详细信息? PMIC应执行什么功能? 降压,升压,控制器,LDO,负载开关, 等等

    例如,这是否用于热插拔应用程序,USB等?

    可以使用简单的二极管来选择源,也可以使用复杂的电池管理产品来选择源。

    请提供您的需求的更多详细信息,以便我们可以将此螺纹定位在e2e中的最佳位置,并为您的需求提供建议。

    此致,

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您要寻找的产品类型吗? www.ti.com/.../tps2115

    通过TI.com参数搜索找到了其他类似设备: www.ti.com/.../power-multiplexer-mux-products.page