This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:是否可以建议使用另一个PWM调制器?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578131/uc3825-can-you-suggest-another-pwm-modulator

部件号:UC3825

我使用UC3825AN和UC3823AN进行实验。 在我的研究中,我使用峰值电流模式控制转换器。 首先,我对误差信号放大器存有疑虑。 其饱和电压为5V。 但我想知道饱和电压可以增加。 或者,您是否可以推荐具有该属性或高于该属性的饱和电压的另一个设备。 另一个问题是,我应用补偿斜坡,因此不需要1.25V内部输入偏移。 我是否可以删除它,或者您是否可以推荐没有该属性的其他设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看UCC38c4x系列,它在CS输入上没有输入。

    对于这些PWM调制器,错误放大器通常由5V参考驱动,因此在5V时为饱和。  

    希望这有所帮助。

    谢谢。