This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:在PMID引脚中增加400mA负载时,BQ2.5895万 PMID输出电压下降。

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577888/bq25895-the-bq25895-pmid-output-voltage-is-drop-when-add-400ma-load-in-pmid-pin

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5896万,, BQ2.589万

您好,先生  

我们希望在 升压模式下使用BQ2.5895万,我们在Vbat引脚上使用电源,并在PMID引脚上添加电子负载。  

我们预计PMID可以容纳5V/3.1A。但当我们在PMID引脚中加载400mA时,PMID电压下降约1V。  

是否设置了我没有注意到的内容?

e2e.ti.com/.../The-following-figure-is-come-form-Battery-Management-Studio.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    升压模式下的电流限制在bq2.5895万上不可用,仅适用于bq2589x系列的其他成员。 您是在TI EVM上还是在自己的电路板上进行测试? 如果是您自己的主板,您能否提供示意图? 发生这种情况时,充电器BAT针脚处的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    因为我们需要P2P解决方案,所以如果我们想要增强电流限制功能,我们选择BQ2.5895万M/BQ25896/BQ25890。2.5896万。对2.589万对吗?

                                                                                            太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柏忌,

    只有具有VBUS增压输出(890/892/896/898)的充电器才具有电流限制功能。