This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.9002万:热插拔应用

Guru**** 2766995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578108/ucc29002-hot-swap-application

部件号:UCC2.9002万

我有两(2)个问题涉及热插拔应用程序中的UCC2.9002万-1。  每个电源模块都能够提供3.3V @ 40A的全负载。  如果 两个电源模块都存在,则在 UCC2.9002万的协助下,每个电源模块将分别加载共享50 % 或3.3V @ 20A。  如果一个电源模块出现故障或被卸下,另一个电源模块将转换为提供3.3V @ 40A。  重新插入第二个电源模块(即热插拔)时,两个电源模块将在50 % 处共享负载。

问题1) LS引脚是否需要任何 有源或无源电路用于热插拔应用。

问题2)  如果使用UCC2.9002万,是否需要ORing电路?

直流-直流转换器是同步整流器拓扑。  我附上了一个结构图供您参考。  谢谢您.e2e.ti.com/.../TI-Block-Diagram.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC2.9002万.ppt

    你好,Sean

    如果您在 输出上使用同步整流,那么要准确共享电流,您需要ORing电路。

    这是因为同步整流器可以提供或接收电流,其中一个模块可以接收来自另一个模块的电流。

    您可以考虑为此使用LM5050。

    UCC2.9002万具有热插拔功能。 随附文档说明了LS的保护功能以及关闭UCC2.9002万的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    非常感谢,非常感谢您的时间和努力。