This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:FSW的计算值K

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577971/lm5017-number-k-of-calcrate-for-fsw

部件号:LM5017

大家好,

请告诉我FSW的计算值。
dataseet中的方程式1,K =9 * 10^(-11)。
但是,EVM用户中的K =10*10^(-10)。
哪一项是正确的?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是四舍五入的,它们基本上是一样的。 9E-11 = 0.9E-10与1 E-10。 usesrs指南只显示10^-10,不带乘数(0.9 四舍五入到1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    如果您做了决定,您会采取哪些行动?
    我希望这两项建议能够统一。

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持该部分。 作为一般规则,我将遵循数据表。  您也可以使用9.5E-10来拆分差异。  我们在这里看到的是一个非常小的数字。