This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:启动

Guru**** 2811435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577846/tps74801-start-up

部件号:TPS7.4801万

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS7.4801万.pdf

从客户的负载规格来看,担心在这一点的快速上升时会上升多少V。

祝您一切顺利  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,T Kishi,

    虽然我们不测试此特定电压,但我们期望电压在数据表中显示的350mV的100mV以内。

    非常恭敬,
    Ryan