This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.104万:40°C时MTBF

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577889/bq21040-mtbf-at-40-deg-c

部件号:BQ2.104万

您好,

我们在产品中使用了TI的IC BQ2.104万DBVT以上版本。
我尝试使用TI的MTBF计算器,但它在60°C和CL - 60 % 的固定温度下计算MTBF。
而对于上述IC,我希望MTBF为40°C和50°C。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请详细告诉我您的申请和主要问题是什么,谢谢

    此致