This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.409万:批量放电模式下的TS针脚状态

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577790/bq24090-ts-pin-status-in-battey-discharge-mode

部件号:BQ2.409万

您好,

根据bq2.409万的数据表,如果  没有适配器插入,则当电池正在向电源系统(或电池放电状态)解锁时,TS的内部50uA电流源将被禁用。现在客户的问题是,在电池放电状态下,TS引脚是否处于HI-Z模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    我们将在您的应用条件下测试TS状态。 首先 ,将其连接至0-3V电源时,TS电压等于电源电压。 其次,TS浮动,测试电阻 值,显示没有 电阻 。

    可以确认它处于HI-Z模式。

    您能否告诉我客户为何希望在其申请中了解该信息? 谢谢

    此致