This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.8225万:TPS2.8225万操作,3.3Vpwm直接从MCU导出

Guru**** 2460510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577911/tps28225-tps28225-operation-with-3-3vpwm-derived-directly-from-an-mcu

部件号:TPS2.8225万

您好,

TPS2.8225万 PWM引脚(引脚3)在其PWM引脚(引脚3)处的峰值为3.3Vpwm时是否符合要求?
数据表第1页 说明支持从2V开始的PWM操作,但第6页(输入PWM部分)指示  需要峰值Vpwm > 4V (在TPS2.8225万引脚3处)。

谢谢和问候,KF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KKF,

    感谢您对 TPS2.8225万 栅极驱动器的关注。 是的, TPS2.8225万 可以在其PWM引脚(引脚3)处以3.3Vpwm峰值运行。

    电气特性表(第6页)中下降阈值的最大规格基于VpwmPeak = 5V的工作条件。  TPS2.8225万具有自调节PWM 3态输入电路。  输入高阈值调整为输入信号幅值的大约75 %。 在您建议的 VpwmPeak = 3.3V情况下,高阈值将调整为大约3.3 x 0.75 =  2.475。

    根据 VpwmPeak = 5V状态的电气特性表中显示的值, VpwmPeak = 3.3V操作的等效阈值将遵循下表。 我只是将 VpwmPeak分别乘以70 % ,75 % 和80 % ,得出最小值, TYP和MAX数值估算。

    参数 测试条件 最小 典型值 最大 单位
    PWM 3态下降阈值 Vpwm峰值= 3.3 V 2.3 2.5 2.65

    您可以在 数据表的第7.3 4节中了解有关3态输入电路的更多信息。

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔