This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] slva390

Guru**** 2368810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577832/slva390

我的问题与任何部分无关。 我在数据表"slva390"中有一个问题。 在数据表中,均方根电感器电流导出为IO^2 + ΔI^2/12。  我能知道这是如何产生的吗? 因为三角形波形的有效值为  ΔI^2/3。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能确定它到底是 不是产生的,但我在许多文件中看到了同样的等式。  我确信这是正确的。  如果您从以下位置开始:

    IRMS = SQRT ((((吨+关)/T)*(Imin * Imax +((Imax - Imin)^2)/3)

    IRMS = SQRT ((1)*((Iout -ILpp/2)*(Iout + ILpp/2)+(Iout + ILpp/2)-(Iout - ILpp/2))^2)/ 3 )

    IRMS = SQRT (Iout^2 -(ILpp^2)/4)+(ILpp^2)/3)

    IRMS = SQRT (((IO^2)+ ((ILP-)^2)/12),与应用说明相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 是的,现在我可以派生出来了。
    再次感谢您这么快的回复。