This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.62万:bq7.62万的MOSFET驱动器问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578044/bq76200-mosfet-drive-issue-for-bq76200

部件号:BQ7.62万

您好,

我的客户使用bq7.62万 12s电池组。

插入充电器后,即可为电池组充电。  然后他们尝试关闭CHG和DSG MOSFET以停止充电。 然而,当他们再次打开CHG及DSG MOSFET时,发现CHG及DSG MOSFET不能打开。
我们测量CHG和DSG引脚的波形是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tino:

    我预计波形为VDDCP电压,请参阅应用手册 bq7.62万 (超越简单应用原理图 图图)图4。  在10或100 Hz切换时无法开启的常见原因,如图5所示:

    • 一个小的充电泵电容器,但波形的上升时间似乎增加了这一时间。
    • 从FET门到源的电阻器太小。  10m是典型值。  如果是这种问题,则问题应在充电期间发生并防止充电。
    • Pack引脚过滤器电容器过大。 10 nF是典型值。  由于FET在插入充电器时切换,因此可能是问题所在。  充电器将为滤波器电容器充电,并允许成功切换充电器。
    • 打开DSG时开关丢失过多。  DSG和FET 门之间的几百欧姆电阻可以减少进入Pack引脚电容器的电流,DSG和Pack引脚之间的齐纳和电阻可以减少内部损耗。  请参阅应用手册的4.1 部分。

    在不同时间切换CHG_EN和DSG_EN有助于打开 或减小CVDDCP电容器的所需大小。