This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.847万:核心电源降压FB跟踪

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577980/tps68470-core-power-buck-fb-trace

部件号:TPS6.847万

您好,

客户错误地将核心电源FB迹线连接到电感器,而不是输出盖。  请问这种连接的芯片会有甚么副作用?  如果无法修改布局,还可以做些什么来涵盖此内容?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    这种影响与反馈连接到功率平面和输出电容器的点之间的寄生阻抗有关。 如果有大量阻抗,则反馈上可能会有开关节点振铃,这可能会导致不稳定问题或高波纹。 如果输出电容器相对较近(例如在大约0.5 英寸范围内),则它可以正常工作。 由于输出电容器不会有效地潮湿,因此它也会更容易受到杂散高频噪声的影响,但这不太可能成为问题。

    建议移动反馈点或将输出电容器移近电感器(如果他们发现问题)。