This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3051万:ILIM0和ILIM1低电流时的电流限制

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577903/tps63051-current-limit-when-ilim0-and-ilim1-are-low

部件号:TPS6.3051万

您好,

 

您能告诉我有关TPS6.3051万电流限制的信息吗?

 电流限制0.4×IIN_MAX是否仅 在启动期间 ILIM0和ILIM1 为低电平?

  当ILIM0和ILIM1过低时,启动后的电流限制0.4 是否×IIN_MAX?

此致,

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当ILIM0 ILIM1过低时,在启动期间和启动后,电流限制为0.4×IIN_MAX。

    客户主要关心的问题是什么? 工作条件是什么?