This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2568万EVM-789:TLV6.2568万的省电模式。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577762/tlv62568evm-789-power-save-mode-of-tlv62568

部件号:TLV6.2568万EVM-789

您好,

数据表P7省电模式具有这样的描述。

'在省电模式下,输出电压略高于额定输出电压。'

由于这种输出电压上升,
输出电压准确度是否超过±2 % ?

此致,

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看数据表图10以了解跳过模式的效果。 在CCM运行期间,调节大约为+/- 0.25 %(典型)。 在跳过模式阈值及以下时,调节约为-0/+ 1 %。 仅Vref上的容差为+/- 2 %。 这对于这些类型的跳过模式设备是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我感谢您的快速响应。

    我了解跳过模式的输出精度。
    我忽略了数据表。

    此致,
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。