This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万:BQSTUDIO命令序列直接命令

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093759/bq76952-bqstudio-command-sequence-direct-commands

部件号:BQ7.6952万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

是否可以通过命令序列选项卡发送直接命令? 它似乎只允许写入,读取,读取和比较以及等待。 我需要能够输入配置更新,更新某些寄存器,写入OTP,然后从命令序列中退出配置更新,因为BQStudio将自动打开和关闭配置更新并执行所有操作。 我的关机堆栈和电池电压高于OTP写入所需的电压,因此,如果写入寄存器后的任何时候它不在配置更新模式下,设备将关闭。