This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8742万:UCC2.8742万,不带AUX绕组解决方案,请咨询。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093730/ucc28742-ucc28742-without-aux-winding-solution-consult

部件号:UCC2.8742万
主题中讨论的其他部件: UCC28C42

各位专家,您好!

UCC2.8742万在没有AUX绕组的情况下是否可以正常工作? 在VDD连接到24V直流电压源的情况下。   

是否有参考设计?

启动操作是否会受到影响?

还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设备需要感应辅助绕组或次级绕组。  由于输入欠压锁定,它不会在直流电压下工作。  

    UCC28C42将在直流电压的回扫中工作。

    此致,