This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:LTSPICE模型不使用可用的下载文件运行。

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093151/lm5036-ltspice-models-do-not-run-using-the-available-download-files

部件号:LM5036
在“线程: LM5035C”中讨论的其它部件

可以下载的PSpice模型的.lib文件是与其他芯片(如LM5035C)不同的语言/格式。 我无法使用LM5036运行LTSPICE模型。 是否有其他文件要下载,或者我是否可以以不同的方式修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    很抱歉,您在LTSpice中运行LM5036 PSPICE模型时遇到问题。 如您所知,TI不支持LTSpice,但TI已授权Cadence为 TI提供PSPICE ,您应该能够在此平台上运行LM5036 PSPICE模型,而不会出现任何问题。 我还检查 了LM5036产品文件夹中的TINA SIM模型,这些模型似乎按预期运行,没有错误。 感谢您通过E2E连接。

    此致,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    好的,我明白了。 但 通常这些PSPICE模型可用于生成LTSPICE模型。 例如,在使用LM5035C芯片的PSPICE模型之前,LM5035C芯片在LTSPICE中也能很好地工作。 如果将.lib文件的代码与其他文件进行比较(LM5035C与LM5036),就会发现存在巨大差异。 代码语言似乎完全不同? 因此,我想在使用PSPICE时也可能会出现问题?

    顺便说一下,我在产品文件夹中找不到TINA仿真模型? 只有一个SIMPRIS和PSPICE模型与一个Excel工作表一起提供,或者是否存在另一个我尚未发现的文件夹?

    此致,

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    我们尽力确保在与TI的预期仿真工具配合使用时,任何TI产品文件夹中提供的模型都能按预期工作。 使用这些仿真工具的完整版本时,PSpice和Simplis模型也应按预期工作。 我不确定 LM5035C代码与LM5036代码之间为什么存在语法差异? 与LM5035C相比,LM5036似乎是一种较新开发的型号,LM5035C是一种传统产品,可部分由National开发或在TI收购后开发。 在任何情况下,这些都不会得到您所要求的支持,也不会被开发为打算与LTSpice一起运行。  如果我们的某些PSPICE模型运行在LTSpice上,而其他模型则不运行,那么它们可能是使用不同的编译器开发 的-我不确定吗?  直接联系Cadence可能会获得更好的支持,帮助您回答问题? Cadence拥有 一个类似于TI E2E的PSPICE论坛。

    LM5036只有PSPICE和Simplis型号,但我检查了LM5035C产品文件夹并看到两个TINA型号:

    此致,

    Steve M