This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:计算器内的MOSFET功率损耗计算

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093033/lm5146-q1-mosfet-power-loss-calculation-within-calculator

部件号:LM5146-Q1
在“线程:LM5146”中讨论的其他部件

在LM5146计算器中,来自NVMFS6B14NL数据表的输出电荷(Qoss)参数在哪里?此数量会极大地影响HS FET开关损耗。 我希望能够识别设备数据表中的关键切换损耗参数数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    可以从Coss曲线下的区域估算Qoss。 有些FET供应商提供了此参数,但Onsemi在这种情况下不提供此参数。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 集成Coss曲线时 ,使用的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好,适用的电压是输入电压(或FET上的有效电压)。  

    --

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算器中低压侧FET的标称电压为48 V。

    这是EVM和计算器中使用的低侧FET的Coss图。  

      

    如果Q = CV,则Qoss大约为200 pF * 48 V = 9.6 NC。 但是,计算器中Qoss的值为20 nC。 您是否记得该值是如何计算的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要估计曲线下的总面积,而不仅仅是48V*200pF的矩形。