This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1

Guru**** 2812705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093690/lm5143-q1-lm5143-q1

部件号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他部件:DAC5.3508万LM1.0011万

   调整双DCDC LM5143QRWGRQ1输出电压:

  • 由于我没有在 该组件下看到任何有关调整输出电压的应用说明,您是否建议对DAC使用相同的技术? ·      
  • 如果是, DAC5.3508万应该正常? ·     
  • 如果没有,我是否可以将数字电位计串联到反馈电阻器R2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    任何能够调节到FB的电流的电路都是正常的。 PWM信号具有可调占空比和RC滤波是一个选项。 DAC也可以正常工作。 请同时查看LM1.0011万。

    此致,

    蒂姆