This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5798万:BQ2.5798万充电器问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093644/bq25798-bq25798-charger-question

部件号:BQ2.5798万

尊敬的团队:

我们有 6个20W/18V平行太阳能面板,然后为BQ2.5798万提供能量。   

 

请确保 BQ2.5798万可与6个平行 太阳能面板配合使用。   

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2.5798万的最大输入电流为3.3 安培。 太阳能电池板可单独提供高达1.11 安培的电流。 单个BQ2.5798万可由3个20W/18V并联太阳能电池板供电。