This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:软启动时间和输出电容器之间的相关性

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093723/tps7b81-q1-correlation-between-soft-start-time-and-output-capacitor

部件号:TPS7B81-Q1

您好,Expert,

我对 TPS7B81-Q1有疑问。
您能否告诉我软启动时间和输出电容器电容之间是否存在关系?
此外,如果两个参数之间存在关系,您能否告诉我软启动时间的估计方法,包括 来自输出电容器电容的情感?

谢谢,顺祝商祺!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuki:

    TPS7B81-Q1没有软启动功能,您的问题的答案是启动时间和输出电容器之间没有关系,除非输出电容器足够大,使器件以电流限制启动。 要了解为什么会出现这种情况,了解LDO的启动方式非常有用。 在启动过程中,内部电压参考以在设计带隙参考过程中确定的速率上升,并且输出电压尝试遵循内部参考(通过反馈电阻器获得), 而改变输出电容器不会改变内部电压基准的斜率。

    请注意,有意在当前限制下启动设备以降低其总启动时间,有一些缺点可能是不可接受的,通常不建议这样做。 主要缺点是,如果主电源阻抗不低,则浪涌电流(尤其是电流限制电路限制通道电流之前的初始上升)将会更大,并会影响系统的其余部分。 当LDO以电流限制启动时,通常会出现过冲,因为器件需要有限的时间从电流调节转换回电压调节。 LDO软启动的主要功能实际上是限制浪涌电流的大小,因此这将会起到相反的作用。  

    此致,

    尼克