This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:放电的第一部分不更新RSOC

Guru**** 2562550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093555/bq28z610-first-part-of-discharge-do-not-update-the-rsoc

部件号:BQ28Z610

尊敬的支持团队:

我完成了学习周期,现在我已经在实际应用中检查了BQ。

我看到前800个样本的RSOC计数错误:RSOC在100 % 处得到修复

附加的日志文件和寄存器设置。

谢谢你  

正在重新降级

Stefano  

e2e.ti.com/.../1304.2022万_5F00_DSC_5F00_NEW_5F00_REG_5F00_Gear.zipe2e.ti.com/.../14042022.gg.csv.zip</s>1404.2022万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Stefano,

    对于高脉冲负载,测量可能很困难,我仔细查看了日志,似乎True RemCap的跟踪比筛选的更准确。 滤波RemCap使用平滑引擎减少跳跃,但平滑引擎有额外要求。 我认为您可能会进入和退出放电模式,这会导致平滑引擎出现问题。

    确保DSG电流阈值也设置为略高于退出电流。 此外,请尝试将DSG放松时间增加到超过5秒,这样我们就不会一直切换模式并干扰平滑引擎。

    此外,从您的日志中,我注意到RX位从未切换,这意味着在仪表运行期间您将无法获得Ra表更新,因此在仪表的使用寿命期间,可能需要连续放电而不会出现脉冲来更新Ra表。

    此应用报告也可能对您有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf?ts=1649950570770&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致,

    Wyatt Keller