This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.518万:用于独立

Guru**** 2811365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093570/bq25180-use-for-stand-alone

部件号:BQ2.518万

您好,

我可以知道BQ2.518万是否可以单独使用?

如果我们的充电电压/电流默认值可以满足,是否存在任何风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    由于BQ2.518万包括一个看门狗计时器,如果160秒后没有I2C事务,则寄存器将重置为其默认值(如果更改一次)。 默认充电电压为4.2V,充电电流为10 mA。 如果这对于项目足够,则不存在风险。  

    此致,

    Anthony Pham