This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万M:I2C控制充电IC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093501/bq25895m-i2c-controlled-charging-ic

部件号:BQ2.5895万M
主题中讨论的其他部件:BQ2.5606万

BQ2.5895万MRTWR是 一款由I 2C控制的单节快速充电器,我们能否将其与Out i2c接口配合使用。 在 数据表部分8.3 .1 (主机模式和默认模式)中,使用默认模式有哪些限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian Sobin:  

    是的,该设备可以在默认模式下使用,无需I2C通信。 在默认模式下操作的限制是,您必须使用数据表表4 (第22页)中列出的默认充电参数,并且从第33页开始的所有寄存器设置也将为默认值。  

    如果在没有I2C控制的情况下工作,您将失去调整参数的能力,例如充电电流,电池电压调节等。TI还有一些专为独立操作而设计的单节充电器,例如BQ2.5606万。 这些独立充电器使您能够使用电阻器通过IC引脚设置关键充电参数。  

    此致,

    Garret