This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.72万:BQ2.72万电池管理安装程序

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093043/bq27200-bq27200-battery-management-installer

部件号:BQ2.72万
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

您好,

我想知道,在哪里可以下载BQ2.72万的电池管理软件。

我有电池管理工作室,但它没有看到BQ2700,是否有人可以帮助我找到BQ2.72万的正确安装程序?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo您好,

    bq2.72万是一个非常老的产品。 评估软件随EVM封装一起提供在CD-ROM上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    非常感谢您的回复! 我非常清楚BQ2.72万是一款非常古老的产品。 但是,在Digikey或Mouser上找不到EVM包。 因此,如果我可以获得BQ2.72万安装程序的下载链接,将会很有帮助。

    此致,

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo您好,

    安装程序似乎未联机。 如果您知道安装程序EXE文件的名称,我可以尝试搜索它。 您还需要Windows XP或更低版本的操作系统才能使用运行软件所需的EV2300。

    您想在软件中使用什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    非常感谢您的快速响应。 我不知道EXE文件的名称。 这是我第一次使用软件。

    我之所以需要该软件,是因为我需要在我们的一家供应商(拥有BQ2.72万芯片)上评估该产品。

    我们对运行EV2300没有任何顾虑,如果我们能拥有 该软件,我们将不胜感激。

    此致,

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo您好,

    编程需要评估软件,但如果您只想读取寄存器,则可以在高级模式下使用bqStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    再次感谢您的支持!

    关于bqStudio,我使用的版本是:

    电池管理工作室( bqStudio )

    版本:1.3 ................................101 Build 1

    版权所有Copyright2020,Texas Instruments Incorporated

    制造日期:2020年5月8日

    请告知我如何将我的bQstudio更改为高级模式,您是否能够为我们提供指导?

    进入高级模式后,您是否能够指导我们如何读取BQ2.72万芯片的数据存储器?

    非常感谢您的帮助!

    此致,

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发了一个DM。 我们将使其脱机。