This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.218万:TPS6.218万系列的不足要求

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093412/tps62180-underfil-requirement-for-tps62180-series

部件号:TPS6.218万

大家好,我浏览了这一系列芯片的数据表

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6.218万.pdf?ts=1649812403497&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62180</s>1649812403497 6.218万

但未能找到与我的问题相关的任何信息。 如果TI能提供您推荐的建议,我将不胜感激。
我读取数据表的方式,引脚21 (F1)是VIN,它旁边的引脚22 (F2)是调节VOUT。 在车辆的VIN可能为~13v,VOUT为~2.5V,并且为~2.5V以上的任何电压提供非常敏感的电压(例如笔记本电脑SSD存储IC)的情况下 德州仪器(TI)的设计建议是否低估了TPS6.218万,以降低将~13v VIN直接发送到敏感VOUT的任何可能性,即使在液体进入的情况下,也需要最大~2.5V的电压。 您只想知道您对这方面的设计建议是什么,因为我觉得您肯定有一种最佳实践方法,无论您的数据表中是否提到了这种方法。

感谢您抽出时间并热切等待您的回复,Peter Newman。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我们的美国团队将于明天检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Miranda的迅速回复,祝您复活节安全快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Newman:

    我刚刚收到 美国支持团队明天将要离开的最新消息,他们将在  下星期一检查e2e问题。 对此造成的不便,我们深表歉意。  祝你复活节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    该设备已通过测试,广泛用于其建议的VIN和VOUT范围内的应用。 按照数据表第11节中的布局指南,不需要填充不足即可正常操作设备。

    您可以使用 EVM设计文件作为参考。 这些文件可用作 应用程序要求的指南:

    https://www.ti.com/tool/TPS6.218万EVM-581

    BTW F2是SW2。  相位2的切换节点(随动件)。

    希望这能回答您的问题。

    谢谢!

    Tahar