This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:BQ769x0

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093164/bq76940-bq769x0

部件号:BQ7.694万

我正在开发bq7.694万。

 电池平衡期间电池电压出现错误。

如何计划固件算法?

(参考文件: SLUA775)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sangsoo,

    我不确定我是否理解您的问题。 读取电池电压测量值时,平衡在电压读取期间停止。 有时,由于沉降时间太慢,细胞输入滤波器上的较大RC时间常数会导致测量精度差。 您在输入电阻器和电容器上使用什么值? 我建议使用0.22uF电容器的1k电阻器-这些值用于许多TI参考设计。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.我将在更改RC后进行更多测试。

    1 bq7.694万在ADC电池电压期间自行停止平衡,即使已启用平衡。 对吗?

    2.   是否可以在任何时候读取电压,而不管是否启用了平衡过程中的警报信号定时?

     (例如,停止平衡-->读取电池电压。 -->重新启用平衡)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sangsoo,

    是的,正确。 但是,电池电压仅每250毫秒更新一次。

    马特