This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:睡眠和放松模式之间的连接

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093684/bq28z610-r1-connection-between-sleep-and-relax-mode

部件号:BQ28Z610-R1

您好,

我正在使用 上面提到的部分,我想知道睡眠模式是否对放松模式有任何影响。

如果我查看sluuc81.pdf (2020年1月)到"图6-1。 电量监测计操作模式"(第31页)我看不到睡眠模式对放松模式的任何影响。

因此:无论燃油表处于正常模式还是休眠模式-放松模式(以及此模式下的功能)都不会受到影响-正确吗?

此致

Andre

背景:  

我的电池驱动系统需要较长的存储时间。 为满足此要求,我禁用了系统上的所有电源滑轨,以防止在不需要系统时出现小的待机电流。 但这也会导致燃油表i2c线路无上拉电压。 这样,总线超时(内存:电源->休眠->总线超时)将在短时间后触发休眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:

    睡眠模式对放松模式没有影响,通常进入睡眠的条件比进入放松模式更难满足,因此您先进入放松模式,然后进入睡眠模式。  
    当系统的低电流消耗时,休眠模式将提供最低的电流消耗。

    此致,

    Wyatt Keller