This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3353万:TPS53.3353万DQPR VREG电压超出规格

Guru**** 2534120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093167/tps53353-tps53353dqpr-vreg-voltage-over-spec

部件号:TPS5.3353万

尊敬的团队:

今天,我使用了一块板,并使用示波器来捕获TPS5.3353万DQPR VREG。 最大电压为5.48V。 测量点是C484和IC引脚18之间的测试点,已超出零件数据表(规格要求:4.77 V-5.36V),如下所示,请帮助澄清,谢谢!

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    您能否向我们展示示波器捕获? 此外,除了C484电容器外,是否还有其它电路连接到VREG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Tomoya:

    感谢您的大力支持!

    请参阅下面的

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    示波器探头可能会接收一些外部噪声,因此最大测量值可能是VREG DC电压加上一些与接地线回路耦合的额外噪声等。如果您在稳态期间测量平均值(平均值), Vreg应在数据表中的EC表规范范围内。

    以下是e2e帖子,其中显示了不同的输出纹波测量技术和峰间纹波的结果:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you