This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2996A:VDDQ系列

Guru**** 2390230 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996A, LP2996-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092943/lp2996a-vddq-range

部件号:LP2996A
主题: LP2996-N中讨论的其他部件

您好,

LP2996LQX/NOPB是否支持VDDQ=1.5V

(在数据表中,我找到了LP2996A和LP2996-N的参考)

谢谢!

艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erez

    LP2996-N的最小可接受VDDQ为1.8V,LP2996-A的最小可接受VDDQ为1.35V。

    LP2996A支持VDDQ = 1.5V - LP2996A的单独数据表包含此案例的示例示意图: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2996a.pdf#page=1


    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     LP2996LQX/NOPB怎么样?

    它是 LP2996-N的一部分吗?

    此致,

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erez

     LP2996LQX/NOPB是 LP2996-N的一部分- LP2996LQX/NOPB列在 LP2996-N的产品页面上

    LP2996A产品页面比TI.com搜索更难通过网络搜索找到,因此我已在此处链接: https://www.ti.com/product/LP2996A


    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem

    由于 LP2996LQX/NOPB 不包含"-N",因此未将其清除。

    我认为您应该在  数据表中详细考虑。

    (数据表适用于两个选项: SNAS40K–2002年11月–2016年12月修订)

    此致,

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erez

    感谢您的反馈-我将向我的团队介绍此信息,看看我们是否可以将此详细信息添加到数据表中。

    谢谢!
    Kadeem