This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2930:REF2930AIDBZRG4

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093549/ref2930-ref2930aidbzrg4

部件号:REF2930

您好,  

我正在使用REF2930AIDBZRG4 3V线性稳压器进行设计。 我指的是数据表 SBVS033C–2002年6月–2016年6月修订。 在7.3 推荐的工作条件部分中,它表示Vmin是Vref +0.05v。 我能否知道在哪里可以找到Vref值或如何计算此Vref?  在数据表SBVS033C–2002年6月–2016年6月修订的第9节"应用和实施"下,我看不到任何分流或系列拓扑实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Choon  

    Vref是指您正在使用的输出电压变体。 您可以使用最小VIN =最大输出电压+0.05V。

    有关典型应用,请参阅图29 (第15页)。

    U可以按照第11.2 节(第18页)中提到的布局指南,将低ESR 10uF电容器置于输出上-

    此致

    Trailokya